This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:1.8 V LVCMOS输出时的输出上升/下降转换率(正常模式:tSLEW-RAVE-N)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588095/cdcm6208-output-rise-fall-slew-rate-normal-mode-tslew-rate-n-at-1-8-v-lvcmos-output

部件号:CDCM6208

您好,

我的客户有关于CDCM6208的问题。

[Q]

客户想要了解tSLEW - Rate - N at CL = 6 pF。
您可以告诉我在更改CL时是否有数据或如何估计。

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉您的问题迟迟未得到回复,我已通知工程师进行回复。

    73岁
    Timothy