This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:在EVM上的所有通道上均可进行刺激。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582EVM, USB2ANY, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591419/lmx2592evm-spur-on-all-channels-on-evm

部件号:LMX2582EVM
主题中讨论的其他部件: USB2ANYLMX2592EVM

我运行的是5.2 GHz左右的LMX2582EVM,看到所有通道上都有4.2 MHz正电,尽管充电泵设置和外部电源都如此,即使Num/Div分频器设置为整数通道,也会断开USB2ANY正电压。   修改后的回路滤波器组件是一个被动的二级电压,C1=3.3nF,C2=100nF,R2=680ohm。  我可以通过电子邮件发送有关此设置的注册转储。  有人有任何其他想法导致这种情况或看到这种刺激?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标题应显示LMX2582EVM而不是LMX2592EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:


    我尝试了这个,相同的设置。 您有一个干净的整数模式设置,而该正则与FPD无关。 我尝试了一个干净的siggen,没有spurs,然后是一个脉冲发生器,我得到了300kHz偏移spurs,大约-70dBc。 尝试更改您的输入参考源,看看我们是否可以隔离源。 您也可以使用板载XO,它是100MHz,但可以是一个很好的比较检查。