This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS788:四通道时间测量装置的整体功率降低

Guru**** 2556830 points
Other Parts Discussed in Thread: THS788

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590871/ths788-overall-power-reduction-of-quad-channel-time-measurement-unit

部件号:THS788

我们目前在首款产品中使用四通道时间测量装置THS788,以便在10ps内将光学和电气元件紧密同步。

我们已经定义了新产品的要求,我们需要尽可能降低当前的消耗。 以下是我们如何在新产品中使用THS788的简要说明:

  • 使用三个通道。
  • 每秒进行80次均匀间隔的测量。
  • 每个周期仅测量一个通道。 因此,每条通道的测量次数为每秒80/3次。
  • 同步/通道脉冲之间的最长延迟为100ns,远低于18位计数器值。

根据此信息,我们是否有任何方法可以将芯片的总功耗降低到低于数据表中规定的420mA?

另外,我在不同的地方(TI社区,Digikey)看到,不建议将该部件用于新设计,对吗?