This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LK0.4808万:LKM0.4808万配置问题

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591447/lmk04808-lkm04808-configuration-problem

部件号:LMK0.4808万

大家好,

我的一位客户遇到了LMK0.4808万配置问题:

他们希望LMK0.4808万的输出6和输出7来自第一级VCO, 输出6和输出7的分压器为2, 但他们发现开机配置将在一段时间内失败(开机后几秒钟开始配置),尤其是在低温条件下,每次都会发生这种情况,但所有其他输出都正确,两个VCO都被锁定。

当他们在 通电后配置输出6和来自第二个VCO的输出7,然后进行第二个配置以更改为第一个VCO时,此故障会变得更好,但仍会发生一段时间。

所以,您是否对此问题有一些意见,或者您是否对配置 第一个VCO的输出6和输出7有一些建议。

非常感谢。

顺祝商祺!Sunny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunny,

    开机时,默认寄存器配置将导致CLKout6为LVCMOS (norm/norm),CLKout7为断电,CLKout6/7从第一个VCO (CLKout6_7_OSCin_Sel = 0x01,OSCin端口)驱动。  CLKout6_7_DIV = 1。  此输出是否可靠?

    Sunny QIN 说:
    他们发现开机配置将在一段时间内失败(开机几秒钟后开始配置),尤其是在低温条件下,每次都会发生这种情况,但所有其他输出都正确,两个VCO都被锁定。[/QUOT]
    当您说开机配置时,我想您指的是开机后的第一个编程?  以及客户程序编程。

    • CLKout6和7=到什么时钟输出格式?
    • CLKout6_7_DIV = 2。
    • CLKout6_7_OSCin_Sel = 1,OSCin端口。

    [引述用户名"Sunny QIN"]他们希望 LMK0.4808万的输出6和输出7 来自第一级VCO, 输出6和输出7的分压器为2, 但他们发现开机配置将在一段时间内失败(开机几秒钟后开始配置),特别是在低温条件下,每次都会发生这种情况,但所有其他输出都正确,两个VCO都被锁定。[/QUOT]

    故障是什么?

    在什么条件下测试低温?

    73岁
    Timothy