This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:输入电压额定值

Guru**** 2755325 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590796/cdcm6208-input-voltage-rating

部件号:CDCM6208

对于我的客户设计,他们使用3.3V XO作为CDCM6208 PRI输入。 但CDCM6208由2.5V供电,VDD_PRI_REF由3.3V供电。 是否可以像这样设置CDCM6208电源轨,是否可以接受此电源轨外壳的3.3V XO输入? 示意图随附。 谢谢!

此致

Davide2e.ti.com/.../6208.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    这是可以接受的。 根据数据表,每个内核和I/O电源都可以根据应用需求以任意顺序混合和匹配。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim
    很好的地方 感谢您的快速响应!
    此致
    David