Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:CDCVF2505CDCVF2505IDRQ1的产品已逐步淘汰。 因此,我正在寻找CDCVF2505IDRQ1的替代品。 我想在军事或航空领域使用它。 温度条件:-40°C ~+85°C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好Ricardo
设备处于活动状态。 我们正在努力修复TI.com上断开的链接。 请参阅随附的数据表。
此致
普奈特