This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0338万:未使用的输出

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590603/lmk00338-unused-outputs

部件号:LMK0.0338万

您好,

LMK0.0338万将使用六个输出。 对于未使用的引脚,我们是否应该在正负输出之间的电压板上放置100欧姆?

此致,

加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    有关未使用输出的说明,请参阅器件数据表的8.3 .3节'时钟输出'。 任何未使用的输出引脚都可以保持最小铜线长度浮动,因此无需100欧姆端接。 但是,如果设备连接到未使用的传输线路,则应正确端接,以避免由于反射,串扰等原因导致性能下降

    此致,
    -Tim