This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4208万:电源

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6125, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589625/lmk04208-power-supply

部件号:LMK0.4208万
主题中讨论的其他部件: DAC7760ADS6125

我将 共享ADS6125,DAC7760和LMK0.4208万的电源,负载2为LMK0.4208万。 是否正常? 是否需要线性调节器来更换开关调节器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么电源问题没有答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望您可以使用切换台--> LDO。 电源工作台模拟器是否显示来自切换台和您将从LDO获得的PSRR的预期峰值?

    有关LMK0.4208万电源的详细信息,请参阅《LMK0.4208万用户指南》示意图和数据表第9.3 和第10节。 如果您使用的是VCXO,这将是对噪音最敏感的电源。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    这是sim。