This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4208万:Microwire

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587839/lmk04208-microwire

部件号:LMK0.4208万

LMK0.4208万器件使用32位寄存器进行编程。 Microwire如何与使用16位寄存器的Lanchpad的SPI连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定启动板的细节,但通常CS*或LE线路可以由用户控制,SPI块发送CLK和数据上的每个位。  因此,发出两个16位寄存器,然后声明LE。

    73岁

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    SPISOMI:SPI从输出/主输入引脚       
    •SPISIMO:SPI从输入/主输出引脚   到数据
    •SPISTE:SPI从属传输启用引脚         至LE
    •SPICLK:SPI串行时钟引脚                   至CLK

    正确吗?

    关于如何处理寄存器,我将咨询MCU论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定该SPISTE引脚是否与LE连接。 当然,正如我所建议的,LE引脚可以是任何通用IO引脚。 在一次最多可发送16位的情况下,您可以发送前16位,在中断中加载第二16位,然后在发送结束后,在中断中切换GPIO用于LE。 然后加载接下来的16位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。