This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:TLC2932A为NRND

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A, CDC536, CDCE813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589359/tlc2932a-tlc2932a-is-nrnd

部件号:TLC2932A
主题中讨论的其他部件: CDC536CDCE813-Q1

我刚刚注意到TLC2932A "不推荐用于新设计"。 很遗憾,我没有找到具有相同功能的另一个部件。 当您想要使用PLL (即功能与TLC2932A类似的部件)时,建议使用什么?

谢谢你

Cornelius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cornelius:

    我们还有一些其他简单的单PLL时钟驱动器,例如CDC536或CDCE813-Q1。

    我建议您从"时钟和计时"登录页面(www.ti.com/.../clock_and_timing.page)开始,选择产品类别,然后使用"产品"选项卡显示参数搜索,您可以根据需要缩小可用部件的范围。

    此致,
    -Tim