This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592关于输出频率切换时间

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588770/lmx2592-lmx2592-about-the-output-frequency-switching-time

部件号:LMX2592

大家好,

客户正在通过FPGA控制使用LMX2592。 LMX2592输出频率为6.2GHZ至6.6GHZ,其设计采用扫描模式。

问题1:客户想知道输出频率从一个频率跳过的最短时间

到另一 个频率。

问题2: 当输出频率从一个频率跳到另一 个频率时,如何配置寄存器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    有人能提供一些支持吗? 客户正在等待我的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的米奇,您的问题已分配给我们,应该得到简短的回答。感谢您的耐心,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    您所找到的大多数跳转时间信息都在数据表(8.1 .8)的"降低锁定"部分。

    要配置寄存器,最简单的方法是更改N分区以提供所需的VCO频率,然后对寄存器FCAL_EN=1进行编程以触发锁定到新频率的校准序列。