This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:参考Pro接口板

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588834/lmx2594evm-reference-pro-interface-board

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594LMK61E2

我正在尝试查找有关参考专业版主板是什么以及在哪里获得它的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的David:

    感谢您对LMX2594感兴趣。 Reference PRO是一种PCB,它具有USB连接到我们器件的SPI,也是LMK61E2的引脚带版本,因此您可以提供LMX2594的参考。 它包含在我们的EVM套件中。

    此致,Simon。