This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找振荡器以提供13.56MHz时钟信号和50 % 占空比方波

Guru**** 2813235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589205/look-for-an-oscillator-to-provide-13-56mhz-clock-signal-with-50-duty-cycle-square-wave

主题中讨论的其他部件:LMK61E2LMK61E0M

大家好,

我正在寻找一个具有最小外部组件的振荡器,以生成13.56MHz,0-5V方波和50 % 占空比。 任何类型的振荡器都正常。  

此振荡器的电源电压为5V,任何类型的振荡器都正常。 您会给我一些关于我可以使用的产品的建议吗? 我的目标是要有一个高度集成的系统,并有最少的外部组件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YI:

    目前,我们所有的振荡器都使用3.3V的工作电压。 其中一种选择是使用LDO将5V电源转换为3.3V以为振荡器供电。

    LMK61E2 (差分)和LMK61E0M (单端)振荡器可完全编程,并可编程以生成13.56MHz输出时钟。 这些器件的EVM还提供了可用于生成3.3V工作电压的LDO电路示例:

    此致,

    -Tim