This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:信号丢失功能

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589188/lmk04828-loss-of-signal-feature

部件号:LMK0.4828万


我正在尝试在LMK0.4828万设备上执行信号丢失功能。 我将reg 0x148设置为0xE,并将reg 0x149设置为0x4E。 我本来期待看到当我移除CLKIN0时CLKIN_SEL0会高电平,但它始终保持低电平 (我将线路拉至1.8 V,并在寄存器上设置开路漏电,以便与我的FPGA电压要求相匹配)。 与CLKIN_SEL1相同;它从不与删除输入CLKIN1切换。   我在这里做错了什么?

 

请告诉我。

谢谢,TI - AFA的John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅寄存器0x14b。
    -根据需要设置los_timeout。
    -设置los_en = 1

    还将CLKinX_TYPE (请参阅寄存器0x146)设置为1,这是LOS有效的MOS模式。

    73岁
    Timothy