This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:LMK0.4828万 EVM中560欧姆的用途

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588831/lmk04828bevm-purpose-of-560ohm-in-lmk04828-evm

部件号:LMK0.4828万BEVM
在“线程:LMK0.4828万”中讨论的其它部件

大家好,

您能告诉我LMK0.4828万 EVM原理图中560ohm终端电阻器的用途吗?
LVDS通常需要100欧姆终端电阻器,而LMK0.4828万 EVM使用560欧姆。
请告诉我原因。
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade,您好!

    LVDS通常是直流耦合到100欧姆端接。

    在某些情况下,当LVDS是交流耦合时,必须在LMK0.4828万 LVDS输出端保持直流路径,以确保快速/有效启动。  我们使用560欧姆进行此操作。  接收器仍有100欧姆负载。  对于交流耦合HSDS也是如此,在LMK0.4828万输出端放置560欧姆,在接收端放置100欧姆。

    建议将此560欧姆电阻器放置在靠近LMK输出的位置。

    73岁
    Timothy