This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:单稳态模式不工作(&L;60ms)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589211/lm555-monostable-mode-not-working-60ms

部件号:LM555

我在单稳态模式下使用LM555,只需按一下按钮,就能产生1毫秒到1秒的脉冲。对于定时,我有一个可变的1MEG电阻器和1uf电容。

当我尝试通过将可变电阻器设置为低于~60k来测量低于60 ms的脉冲时,输出脉冲仍显示60 ms的脉冲。

我已附上电路和相关波形以进行说明。  

蓝色波形是触发器,而紫色波形是输出。

您能帮我找到适合我的应用的全范围脉冲宽度吗?

此致,

SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saad,

    将C5值降低到1nF

    触发器的优先级高于阈值。 因此,触发器宽度必须小于C3达到2/3 VCC的时间。

    电位计设置为最小值时存在危险。 通过电位计的电流可能很高。
    我建议添加1k (或稍低)