This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:LVCMOS输入的Vth

Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588406/cdclvp1204-the-vth-of-lvcmos-input

部件号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他部件:CDCV304

大家好,

 我的客户设计CDCLVP1204,其单端LVCMOS输入如下电路。 INP0与LVCOMS输入(来自CDCV304)连接,Inno与VAC_REF连接。

目前,VIH=2.3V,VIL=1.3V,因此INP0引脚处的Vth为1.8V,但INN0引脚处的Vth为2.03V (来自VAC_REF)。

如果INN0和INP0中的Vth不同,是否存在任何问题?  

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    当前设计配置将正常工作,但由于INN0处的Vth设置高于输入时钟的中点,根据输入时钟波形,可能会有一些占空比失真,这可能会导致性能降低。 理想情况下,INN0处的Vth电压应设置为输入时钟的中点(在本例中为1.8V)。 您可以使用电阻分压器从VAC_REF生成1.8V电压。

    此致,

    -Tim