This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:当输出类型为漏极开路时,如何计算lmx2571上拉LC值

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587872/lmx2571-how-to-caculate-lmx2571-pullup-lc-value-when-output-type-is-open-drain

部件号:LMX2571

您好,

当输出类型为漏极开路时,如何计算lmx2571上拉LC值? 我的输出频率为313MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您可以使用典型的LC共振电路方程来计算L和C值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel

    谢谢!