This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:数据表在Symbol和列表中交换了PIN

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587736/lmk01801-datasheet-has-swapped-pins-in-symbol-and-list

部件号:LMK0.1801万

数据表第5页显示了CLK_OUT1x和CLK_OUT3x的p/n对的交换引脚。 我们应该信任封装图还是Pin描述列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我相信图表是正确的。 我们将于明天与您确认。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第5页图2-1中的“封装图”是正确的布局。 CLKout0*:引脚3,CLKout3*:引脚9。 感谢您提请我们注意数据表中的此差异。
    此致,
    Rockford Faurot