This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4805万BEVAL:无法获得0-Delay输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588234/lmk04805beval-unable-to-get-0-delay-output

部件号:LMK0.4805万BEVAL
主题中讨论的其他部件:CODELOADERLMK0.4805万

大家好,

我正在尝试从LMK0.4805万 (0延迟模式)获取同步输入和输出时钟,但没有成功。 我正在使用编码器设置双PLL,内部VCO,0延迟模式,但无法对齐输入和输出时钟边缘。 有什么建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marek:

    EVM用户指南的第23页提供了一些有关如何使用0延迟和CodeLoader的说明,您是否已查看此信息?

    您是否还查阅了LMK0.4805万数据表中有关PLL编程的9.1 第5节?

    73岁
    Timothy