This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:1.8 V LVCMOS输出时的输出上升/下降时间(tr / TF)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588094/lmk03318-output-rise-fall-time-tr-tf-at-1-8-v-lvcmos-output

部件号:LMK0.3318万

您好,  

我的客户有关于LMK0.3318万的问题。

[Q]

客户想要了解CL = 6 pF的tr / tf。
请告诉我,在更改CL时,是否有数据或如何估计。

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可以使用LMK0.3318万 IBIS模型(可在产品页面上找到)和通道模型和接收器输入/负载模型进行信号完整性模拟。

    此致,

    艾伦