This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.461万:LMK0.461万和LMK0.0308万之间LVDS时钟的接口

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587624/lmk04610-interfacing-of-lvds-clock-between-lmk04610-and-lmk00308

部件号:LMK0.461万
主题中讨论的其他部件:LMK0.0308万

您好,

  1. 从LMK0.461万生成100MHz LVDS (4-mA HSDS或6-mA HSDS)时钟,并作为输入馈入至LMK0.0308万。 差分输出电压摆动比正常LVDS规格高得多,因此必须在LMK0.0308万输入处设置什么板载端接? 单个100E电阻器和交流耦合端接是否足够?
  2. 如果意外选择了8 mA HSDS或16 mA HSCL输出配置,那么它是否会损坏LMK0.0308万的CLKIN引脚?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Deepak

    如果您选择4mA HSDS输出,并按数据表中所示使用100欧姆终端,则电压摆动应在LVDS规格范围内。 请参阅数据表中的“9.3 Tm2时钟输出(CLKoutX)”部分。

    LMK0.0308万 CLKIN引脚是通用输入,可接受LVPECL,LVDS,CML,SSTL,HSTL,HCSL, 或单端时钟,指定用于3.3V VCC。 因此,如果您选择8 mA HSDS或16 mA HSCL,它们不会损坏。

    此致
    普奈特