This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.461万:使用lmk0.461万为KINTEX7160T FPGA生成系统时钟

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587633/lmk04610-system-clock-generation-for-kintex7-160t-fpga-using-lmk04610

部件号:LMK0.461万

您好,


问题1.

LMK0.461万用于为KINTEX7160T FPGA生成200MHz LVDS (4-mA HSDS或6-mA HSDS)系统时钟。 生成的输出时钟具有比正常LVDS规格高得多的差动输出电压摆幅,因此必须在KINTEX7 FPGA输入时设置板载端接。

时钟输入的FPGA LVDS规格如下所示

问题2.

100MHz LVCMOS VCXO连接到LMK0.461万的OSCIN针脚。 此100MHz LVCOMS时钟的缓冲副本在OSCOUT引脚处取出,用于FPGA系统时钟的电源。
那么如何处理OSCOUT*引脚(NC或接地)?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Deepak

    请按照数据表中的2.2 部分第31页中的端接建议操作,以驱动具有LMK0.461万 HSDS输出的9.3 输入。

    如果您使用OSCOUT引脚,则可以在没有PCB跟踪的情况下离开OSCOUT*引脚NC。

    此致

    普奈特