This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0338万:添加剂RMS抖动的最大值

Guru**** 2514475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587662/lmk00338-a-max-value-of-additive-rms-jitter

部件号:LMK0.0338万

您好,

请告诉我100MHz时附加RMS抖动的假定最大值是多少? 我们的客户会将其用作选择标准。

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于这种情况,我估计最坏情况下为150 FS RMS。

    此致,
    艾伦