This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913PERF-EVM:是否可以使用CDCEL913EVM测试CDCE913?

Guru**** 2519620 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587129/cdcel913perf-evm-is-it-possible-to-test-cdce913-with-cdcel913evm

部件号:CDCEL913PERF-EVM
线程中讨论的其他部件:CDCE913CDCEL913

您好,

我能否使用CDCEL913EVM测试CDCE913?

或者我需要CDCE913EVM进行CDCE913测试?

我认为CDCEL913和CDCE913是非常相似的器件,但输出电压选项彼此不同。

如果可能,请告诉我。

此致,

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!
    是的,您可以。
    EVM用户指南为CDCEL9xx显示了“插入跳线J49 (保持跳线J50和J51打开)”。
    请尝试在下面链接的“4.1 Tm1电源”一节中找到更多详细信息。
    www.ti.com/.../scau022a.pdf

    此致,
    肖恩