This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:在客户主板上使用EVM的GUI

Guru**** 2556350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586794/lmk61e0m-using-gui-for-evm-at-customer-board

部件号:LMK61E0M
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

您好,

我的客户正在考虑使用LMK61E0M。
客户希望通过使用EVM的GUI更改客户板上的频率。

我认为,以下的宪法是可能的。
正确吗?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,与EVM上的针脚分配相同。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    感谢您的支持。
    您能告诉我如何购买USB2ANY吗?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB2ANY不单独销售,而是与其他EVM配套销售。 但是,如果您已经拥有LMK61E0M EVM,则可以将该EVM的信号跳线至客户主板。

    艾伦