This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:EEPROM编程的最大数量

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586593/lmk03328-maximum-number-of-eeprom-programming

部件号:LMK0.3328万

您好,

1)我可以对内部EEPROM进行多少次编程/擦除?

2)在有效时钟结束之前,加电时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1]根据数据表规格,最大100个周期

    2)最大小于10ms (请参阅数据表中的启动时间规格)

    此致,

    艾伦