This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:频率范围

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587075/lmk03318-frequency-range

部件号:LMK0.3318万

尊敬的团队:

目前,我们将crystal(50MHz)连接到clk gen的secref p/n

根据我们的晶体测量结果,频率容差范围超过csystal的规格,我认为我们应该遵循clk gen的规格。

因此,我们需要您的帮助来了解clk gen的频率容差范围。 如下图所示,我们应该提及哪一个? 25ppm,。 35ppm或±50ppm?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Plesse查看此应用说明,了解通过设置LMK0.3318万晶体输入内部的可编程上限负载来控制标称频率的晶体频率偏移(ppm)的可抽拉晶体规格。

    www.ti.com/.../snaa281a.pdf

    有关晶体频率容限使用和操作的更多详细信息,请参阅数据表应用信息部分和EVM用户指南。

    此致,
    艾伦