This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:需要对时钟输入电压电平进行说明。

Guru**** 2413590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586035/lmx2592-clock-input-voltage-level-clarification-needed

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMX2594

LMX2592数据表第7页的注释4让我感到困惑。(文档: SNAS646D–2015年12月–2017年2月修订)

该条内容如下:

有内部电压偏置,因此OSCinM和OSCinP针脚必须始终是交流耦合的(串联电容器)。 Vppd是差分的
峰值到峰值电压摆动。 如果存在差分信号(两个是彼此的负极性),则总摆动值减去一个
另一个应为0.1 至1-Vppd。 如果有单端信号,则其可具有0.2 至2Vppd。 请参阅应用程序和
有关详细信息,请参阅“实施”部分。

我认为像a*sin (omega*t)这样的单端信号的振幅为A,单位为伏特(例如 250mV)。 它还可以被称为峰间振幅为2*A伏(例如500mVpp)。

注释4将Vppd定义为两个信号之间的峰值到峰值电压差,这两个信号是负极性的。 例如,a*sin (omega*t+phi)和-a*sin (omega*t+phi)。 另一种表示正弦波的方法是它们相位有180度,例如a*sin (omega*t+phi)和a*sin (omega*t+phi+pi)。

到目前为止还不错。 我对注4的理解是"每个都应该是0.1 to 1-Vppd"的陈述。 在"每个"单端信号的上下文中,Vppd是什么意思? Vppd是为具有定义关系的信号对定义的。 在提到"每个"单个信号时,如何解释Vppd?

"1-Vppd"也是什么意思? 这是否意味着"1V减去单端信号的振幅?"

注释4还指出:" 如果存在单端信号,则可以将0.2 设置为2Vppd"。

"it (独立单端信号)如何能以Vppd测量振幅?

注意4试图告诉我时钟输入的允许电压级别是什么?

谢谢,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了问题。 我切换到了Analog Devices PLL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很遗憾,您未能及时回答一个很好的问题。

    您要向其回款的附注4不清楚IMO。 我们将尽快作出更改,内容应为:

    有内部电压偏置,因此OSCinM和OSCinP针脚必须始终是交流耦合的(串联电容器)。 Vppd是差分峰间电压摆动。 如果存在差分信号(两个是彼此的负极性),则总摆动值是一个减去另一个,每个都应为0.1 至1-Vpp。 如果有单端信号,则它可以具有0.2 至2Vpp。 有关详细信息,请参阅“应用程序和实现”一节。

    因此,在差速器中应用时的最大信号为2 Vppd。 它意味着差分线路的每个分支上有1 Vpp或0.5 Vp。 如果是单端,一个引脚上的信号可以是最大2 Vpp或1Vp。

    我理解我们放弃了您的查询,对此造成的不便,我深表歉意。 我们刚刚发布了新的PLL+VCO至15 GHz (无倍增器)。 我建议您查看,部件号LMX2594。 您将对性能感到满意。

    此致,Simon。