This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:ESD等级- CDM?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/587000/tlc555-esd-rating--cdm

部件号:TLC555

您好,

我对TLC555的人体模型和带电设备模型信息感兴趣。

我从数据表中判断HBM为2kV,但您能否告诉我CDM是什么水平?

谢谢!

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly,

    我发现PDIP封装的CDM测试结果高达1500V,没有故障。
    我发现SOIC封装的CDM测试结果高达2000V,没有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ron!