This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:CDCM9102计时和部分关机问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586412/cdcm9102-cdcm9102-clocking-and-partial-shut-down-questions

部件号:CDCM9102

我有一位客户将CDCM9102用于PCI Express应用程序。  有人能回答以下3个问题吗?  

1. 数据表显示,它是一种低抖动时钟生成器,设计用于为PCI Express提供参考时钟。  他是否可以假定它满足PCI Express的抖动要求?  (DH: 根据数据表注释,此设备可用于PCI Express Gen 1,2和3的参考时钟生成,我假定此答案是"是")

2. 它需要一个25 MHz的输入晶体。  当他使用OE引脚7关闭CDCM9102时,该晶体是否可以关闭?

3. CDCM9102有一个25 MHz的输出,这是不需要的。  由于不需要此25 MHz输出,能否将其关闭?  应如何终止?  

谢谢,David

----------------
David Hildeband
模拟现场应用
南部地区
德州仪器(TI)
办公电话: 214-479-0917
手机:      972-841-6499
david.hildebrand@ti.com
----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    以下是您的问题的答案:


    1.数据表显示,它是一种低抖动时钟生成器,设计用于为PCI Express提供参考时钟。 他是否可以假定它满足PCI Express的抖动要求? (DH:根据数据表注释,此设备可用于PCI Express Gen 1,2和3的参考时钟生成,我假定此答案是"是")

    -->是的

    2.它需要一个25 MHz的输入晶体。 当他使用OE引脚7关闭CDCM9102时,该晶体是否可以关闭?

    -->是的,如数据表2中所述,当OE=0时,设备内核处于断电状态。

    3. CDCM9102有一个25 MHz的输出,这是不需要的。 由于不需要此25 MHz输出,能否将其关闭? 应如何终止?

    -->请保持引脚浮动,没有PCB迹线。

    此致
    普奈特