This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:25.1219万-01

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586311/lmx2492evm-251219-01

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2492

您好,

我们最近购买了LMX2492EVM,在TIC Pro软件中进行以下调制时遇到了一些困难:


我们正在寻找这种模式:
1) FO和FO+100 MHz之间的ramp0
2)一个稳定的休息时间
3)具有固定频率的ramp1
4)第二个稳定停机时间
等等。

我们如何才能形成这种模式?  
我们是否应该使用连拍模式?如何使用?

我们如何才能回到插图中的两个触发因素?

谢谢你。

Romain Fouettilloux  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain,

    感谢您对LMX2492的关注。  我会尝试类似这样的操作:

    1.将RAMP0从f0设置为fo+100,用触发器A停止。 使用RAMP0_RST,使其始终从f0开始

    2.使RAMP1_RST=1重置为f0。  然后,我们1号开始快速向F1行驶。  使用超时计数器。

    3.使RAMP2斜率等于零 ,然后返回RAMP0

    您会注意到这没有休息时间。  由于LMX2492使用外部VCO,因此需要外部控制或交换机。  您可以使用触发器,甚至可以让LMX2492向其中一个引脚发出标志,以控制VCO打开或关闭。  当VCO关闭时,我会说LMX2492频率仅为F1。

    此致,

    Dean