This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:射频合成器设计

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMK61E2, LMK61PD0A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/586254/lmx2592-rf-synthesizer-design

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMK61E2LMK61PD0A2

大家好,

我希望使用LMX2592射频合成器设计LO源。

我对LMX2592有一些疑问。

1.在20MHz到9.8GHz之间,LMX2592的分辨率是多少?

2.是否可以使用单输出RFout A而不是两个输出?

3.单输出RFoutA是否涵盖20M至9.8G的所有输出频率范围?

4.我是否可以使用单端输出而不是差分输出?  

有人能推荐我使用极低抖动的10M到100M / 200M参考时钟发生器吗?

到目前为止,我使用的Onsemi部分不是很好,它给了我一个15 pico秒的抖动。

非常感谢,

Satya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satya,

    您可以使用单输出RFoutA而不是两个输出。 如果您使用单端,则使用50欧姆电阻器端接未使用的一侧。 (两个RFoutA都必须向上拉至Vcc)

    如果您不使用RFoutB,则可以关闭它(通过对寄存器进行编程) 并使引脚保持浮动状态。

    单个RFoutA覆盖整个频率范围(20 MHz至9.8 GHz)

    关于良好的参考 时钟的一些建议:

    1) VC-708 (Vectron) 100MHz XO

    2) LMK61E2或LMK61PD0A2 (德州仪器(TI))

    LMK61E2是可编程振荡器,频率范围从10 MHz到1GHz,LMK61PD0A2提供7种不同的频率(包括100MHz),具有引脚捆扎功能。

    我还建议您尝试 使用PLLatinum sim 进行详细的设计和仿真。

    谢谢!

    朱利安

    如果我的帖子回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    感谢您的回复。

    关于参考时钟,我们有外部10MHz 参考时钟,我想从它生成100 MHz或200 MHz参考时钟。

    您是否可以推荐具有极低抖动的任何时钟倍频  

    非常感谢

    Satya