This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:USB2ANY固件更新

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599820/lmx2581evm-usb2any-firmware-update

部件号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADERUSB2ANYLMX2581

我最近购买了USB2ANY包装盒附带的LMX2581评估板;当我尝试从CodeLoader (Windows 7上的版本20.2)运行此程序时,我收到一条消息,指出USB2ANY固件需要更新。 盒序列号显示正确,因此USB链接显示正常。  当我在 按下BSL按钮的同时断开USB电缆并重新连接时,绿色LED首先闪烁几次,然后亮起。 然后,按照下一个窗口的要求重置USB2ANY,然后按“OK (确定)”按钮。 当我关闭固件加载程序窗口时,我收到错误消息“u2aOpenError :-6”,然后看到“Failed to open USB2ANY”。

我尝试了重新启动CodeLoader,重新启动PC等,但结果总是相同。 如何使其工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试运行C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \CodeLoader 4\bin\USB2ANY Firmware Loader.exe来重新加载固件?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:
    我尝试过,但结果相同-我陷入了固件需要更新的无限循环,按下按钮/重新连接USB,应用重置,固件需要更新....
    我可以感觉到复位开关的移动,因此我开始怀疑我是否有故障箱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己使用TIC (2017年8月)而不是CodeLoade或固件Loader.exe修复了此问题-似乎其他一些人也遇到了相同的问题,并以相同的方式解决了问题。