This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:S参数

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601431/lmx2594-s-parameters

部件号:LMX2594

您好,

我在一个新项目中使用LMX2594,我需要 RFoutAP端口的S参数。 如果有人刚刚使用了非电感器作为上拉, 那么 相对于 50欧姆上拉,输出的数量是不匹配的(在数据表中写"输出阻抗远超过50欧姆")。 希望有人能帮我。 谢谢,致以诚挚的问候。

天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安圭拉

    我们设备的输出阻抗理论上是无限的,因此您所看到的输出阻抗理论上是任何上拉组件。 因此,如果您使用电感器,理论上输出阻抗将是电感器的任何电阻。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:


    感谢您的回复。 很抱歉,但我不清楚:我希望在此端口内"看到"一个活动组件及其S参数,问题是是否有人测量了此参数。 许多制造商(例如Analog Devices)都提供了这些数据,所以可以获得这些数据吗?

    此致,
    安圭拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安圭拉

    没有人对此进行过测量。

    理想情况下,了解我们设备的输出阻抗(不带上拉)会很好,然后您可以将上拉组件的阻抗与此并联以获得总输出阻抗。 但我们没有这些数据。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Dean,

    我希望50欧姆电阻器可以正常工作。

    此致。

    角度