This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:有关LMX2592回路过滤器的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604911/lmx2592-question-about-lmx2592-loop-filter

部件号:LMX2592

你好

如何控制LMX2592回路滤波器?

回路滤波器BW的界限是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Monashe:

    感谢您对LMX2592的关注。 此设备上的环路滤波器是外部的。 可使用从TI.com下载的免费工具(称为PLLatinum SIM)计算组件值。


    www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW sim&tifilase=Search-EN-Everything


    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Simon

    我尝试模拟设计,主要是为了了解锁定时间

    我的目标频率是~1313MHz

    当我选择"锁定时间"选项卡时,我看到以不同频率(1775MHz)结束的瞬态

    为什么?

    (我可以发送设计文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫纳什
    在锁定时间中,如果在VCO之后使用分频器,则PLLatinum sim会出现错误,即输出频率与锁定时间不符。 我们已修复此问题,并将更新到Web。 同时,如果您想知道VCO校准时间,请将输出分压器设置为1,并以VCO输出频率进行模拟。

    此致,
    Dean