This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于25MHz时钟生成的3.3V VCO

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC297, CD74HC7046A, SN74LS628, LMX2582, LMX2571, LMX2541, LMX2592, LMX2594, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/605352/3-3v-vco-for-25mhz-clock-generation

主题中讨论的其他部件:CD74HC297CD74HC7046ASN74LS628LMX2582LMX2571LMX2541LMX2592LMX2594LMX2581

我正在寻找一个VCO来生产一个调谐范围至少为+-1万ppm的12MHz时钟。 成本不是主要问题。  简单就是!

我已经看了

 tlc2934 (导致初始频率启动问题的真正不良tempco)并标记为NFND

CD74HC297,CD74HC7046A,CD4046 在3.3V时频率过低

SN74LS628是5V,但我喜欢它有范围输入。

我查看了VCO部分,了解了具有 外部回路滤波器和Vin引脚(如LMX2582)的更稳定/更复杂的设备,但我不确定一旦我了解到这种复杂情况,什么是最佳选择。  此外, 该频率的动态调整范围并不明显。 (以及如何最好地转换为逻辑电平时钟)。

我想我可以连接SPI以进行初始设置,但一旦启动系统,我就无法进行任何交互式操作。

那么,在12MHz (或其倍数)生成逻辑电平时钟所选择的3.3V (或更低) VCO是什么? (低抖动,良好的tempco等)

谢谢

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bruce:

    感谢您对我们产品的关注。 听起来就像生成12 MHz。 您的问题的明确答案是,我们没有这样的12 MHz VCO A ...但是,根据您的使用案例,您可能会发现,能够通过完全集成的PLL+VCO以适度的功率生成12 MHz是很有趣的:LMX2571。

    几个问题:

    1)您正在寻找哪种穿孔级别?
    2)参考频率是多少?

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMX2571不工作,因为VCO不能由外部相位检测器驱动。

    请重新阅读我的原始帖子。 如果您查看LMX2582 PLL,您将看到它有单独的Vin引脚(未内部连接)

    没有参考,因为我正在寻找VCO。
    我可以进入tempco,抖动等,但没有必要,因为第一句话中似乎没有什么可以接近我的要求。
    LMX2582的一位专家可能会告诉我它是否可以工作,但我已经找到了一个Maxim部件来满足我的需求(MAX2605)。

    感谢您的尝试

    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce,
    我们的集团不会制造独立的VCO,但我们会使其与PLL集成。
    您可以使用LMX2541,LMX2581,LMX2582,LMX2592或LMX2594。 要执行此操作,您首先需要对PLL进行编程并锁定VCO,然后关闭PLL电源(将充电泵电流设置为零...等)并让相位检测器接管。

    LMX2581配有3.3V充电泵,但其他充电泵为2.5V。

    此致,
    Dean