This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:VCO频率调谐

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606385/lmx2582-vco-frequency-tuning

部件号:LMX2582

您好,

我正在尝试将LMX2582配置为输出2304 MHz的频率,但我无法获取所需的频率。 使用VCO的包含方程式,我已计算出我的值,如下所示:

FPD:122.88MHz

PLL_N_PRE:2.

PLL_N:18.

PLL_NUM:3

PLL_DEN:4.

FVCO = 4608 (在/2分禾器段之前。)

 

但是,在输出中,我得到的是2292.43MHz,但我不确定该值是如何计算的。

我的计算是否正确?

 

谢谢!

-Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    您的参考时钟频率是多少? 如果是122.88MHz,您是否检查过测试设备中的读数为122.88MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我的参考是122.88 MHz,是的,我确保检查是否存在122.88MHz。

    此致,

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    您的PLL频率规划正确,应该可以正常工作。 如果您的测试设备也读取了122.88MHz作为参考时钟,那么您应该从合成器得到2304MHz的精确值。 您可以尝试的另一项操作是PUT PLL_NUM=0,即整数通道,看看您是否可以得到预期的结果。 如果您无法获得所需的信息,请提供您的注册设置供我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我尝试将PLL_NUM设置为0,但得到了我所期望的结果。 但是,当我尝试添加分数部分时,问题仍然存在。 附件是我为了尝试从LMX获得2304MHz而使用的配置。

    e2e.ti.com/.../LMX_5F00_2304.cfg

    谢谢!

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar:

    我认为您错过了一些寄存器的编程,例如R2和R4。 此外,有些寄存器位设置不正确。

    请尝试附加的设置。 我假定您将在setting.e2e.ti.com/.../e2e.txt中使用RFoutA