This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么需要将时钟信号连接到电容器以连接到 Σ-Δ ADC转换器?CDCLVC1102PW/tms320f28377d/AMC1306</s>2.8377万 1306

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606106/why-does-the-clock-signal-need-to-be-connected-into-a-capacitor-to-connect-to-the-sigma-delta-adc-converter-cdclvc1102pw-tms320f28377d-amc1306

线程中讨论的其他部件:Tida-0.0915万TMS320F2.8377万DTIDA-0.081万CDCLVC1102

您好,TI工程师:

最近阅读"三相高PWM频率GAN逆变器设计TIDA-0.0915万参考"参考设计。 内部高速电路有一些详细信息。 不理解,请指出。

电路图如下所示。 Tms320f2.8377万di的"PWM输出"用作时钟信号(20.0MHz),通过缓冲器(CDCLVC1102PW)为4 Σ-Δ ADC转换器(图中仅画2个)提供时钟信号。 设计人员考虑了阻抗匹配,并联两个100欧姆和22欧姆系列电阻器以实现阻抗匹配。 但为什么要在CLK线和数据线之间串联一个0.1uF电容器?

 我有四个问题:

1.将0.1uF电容器连接到CLK线和数据线时,是否需要匹配阻抗? 如何计算电容电容? 您能推荐一个文档吗?并非所有的设计人员都连接到0.1uF电容器,您可以看到,CLK的直流总线电压测量值未连接。它是否缺失或其它什么?  

2.设计人员以0欧姆电阻串联,这是调试所需的。 (2.8377万 Σ-Δ ADC模式2不能使用时钟信号),还是有其他原因? 串联连接了多少0欧姆电阻,这样他们就不用担心阻抗匹配?

3.您何时需要考虑阻抗匹配? 有些文档说,对于20MHz信号,PCB的迹线比50 mm 要多。 另一份文档指出,信号的上升沿和下降沿小于需要考虑的信号延迟的6倍。 您对何时考虑有什么建议吗? 由于TI参考电路“使用SAR和sigma delta ADC作为保护继电器中集成诊断功能的参考设计,TIDA-0.081万”不考虑同一电路中的阻抗匹配。

4.如何评估CDCLVC1102PW的驱动能力,CDCLVC1102PW的CLK引脚驱动4个AMC1306片,还为tms320f2.8377万d芯片上至少4个 Σ-Δ ADC转换器提供时钟信号。

在此站点上,您可以下载电路图

www.ti.com/.../TIDA-0.0915万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tina:

    这是Altium设计文件中经过修改的原理图。 请参阅Altium中的变体信息,其中显示某些电阻器为DNP。

    (1)我在数据信号上有0.1uF电容器,它对数据信号的阻抗匹配没有影响。 0.1uF电容器对20Mhz数据信号的阻抗较低。 这是为了测试而保留的。 请卸下此电容器并更换为短路电容器。 谢谢,我将在设计指南中添加注释以使其清晰。

    (2)某些电阻器用于调试。

    当使用曼彻斯特编码版本的AMC1306时,时钟线路上的R12和R16是DNP,因为当数据为曼彻斯特编码时,不需要将时钟返回给C2000。

    R4,R7,R15和R17用于根据需要进行开路或短路调试。 这是可以消除的。

    R5,R13,R3,R6用于阻抗匹配(系列端接)。

    此外,R1和R8,或R11和R14被放置以进行并行端接,使用串行端接时不应放置。 测试后,我发现串行端接效果最佳。

    (3)我在AMC1306和C2000之间有一条关于10 cm 的长距离电缆。 通过使用曼彻斯特编码数据,消除了传播延迟造成的问题。 但是,信号完整性需要阻抗匹配。 示例:在没有阻抗匹配的情况下,我看到的问题之一是信号边缘的振铃过大。 我只使用电阻器进行了粗略的阻抗匹配,但我没有在PCB制造中进行阻抗控制。 在20Mhz时,根据主板和电缆的不同,您可能不会发现问题,我仍会将其作为配置。

    另请注意,CDCLVC1102具有50欧姆的内部系列端接电阻。 您可能需要添加此项。

    (4) TIDA-0.0915万-C确实为C2000提供了4时钟输入,但由于我使用的是曼彻斯特版本的AMC1306,因此在这些时钟线路上有DNP电阻器。实际上,我只有4个AMC1306在行驶。 这对于TIDA-0.0915万非常有效,遗憾的是,我没有关于AMC1306最大数量的任何信息。 请在时钟和计时论坛上发布有关CDCLVC1102的最大负载数的信息。

    此致

    Nelson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCLVC1102PW可以驱动多少个 Σ-Δ ADC转换器芯片和 Σ-Δ 滤波器模块?