This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:MAN_DAC写入何时更新DAC电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/602554/lmk04828-when-does-man_dac-writes-update-the-dac-voltage

部件号:LMK0.4828万

我希望通过写信给10位MAN_DAC寄存器来约束LMK0.4828万附带的VCXO。

我的问题是DAC何时更新为写入的值?

MAN_DAC分为2个寄存器。 在写入两个寄存器之间是否存在正时危险,可能导致DAC输出电压出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC将更新每个注册程序的值。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已证实情况确实如此。

    不可能在更新DAC时不会导致出现故障(例如,从0x1FF转换为0x200时),从而使其不适合我的要求。