This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万在零件#39;s规范内的温度窗口中失去锁定。 低温和高温时锁定正常

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/602257/cdce62005-cdce62005-loses-lock-during-a-temperature-window-within-the-part-s-specification-lock-is-ok-at-low-and-high-temps

部件号:CDCE6.2005万

我们的主板上有两个CDCE6.2005万芯片级联在一起,第一个芯片总是获得并保持锁定。  但是,第二个芯片(由第一个芯片的125MHz馈入)在大约50-55°C (机箱温度)的温度范围内总是失去锁定。   如果芯片外壳温度升高到 55°C以上,则该部件将 重新锁定。  降低温度将产生与零件解锁位置相同的窗口。  我们拥有的所有三个原型主板都发生了这种情况。  

以下是 两个芯片的寄存器设置。  两个芯片都同时取消了其断电引脚的断言,但第二个芯片在第一个芯片实现锁定之前未进行配置/校准。  在 配置每个寄存器集后(通过多次写入到寄存器6)中进行校准。

第一 个芯片寄存器按顺序或执行写入:

0 EB6.032万

1 EB6.0301万

2 EB0C0302

3 EB4.0303万

4 EB4.0314万

538000B25

6 00BE03E6

7 BD91BDE7

880009CD8

6 80BE03E6

6 84BE03E6

第二个芯片寄存器按顺序或执行写入:

0 EB80.032万

1 EB86.0301万

2 EB82.0302万

3 EB86.0303万

4 EB86.0314万

5380C0BE5

6 00AE01A6

7 BD91FDF7

820009 CD8.

6 80AE01A6

6 84AE01A6

谢谢 ,Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allan,

    这是一种奇怪的行为。
    请尝试使用这些已更新的unit2设置吗?

    0 EB6.032万
    5381C0A65
    6 00A2.0026万

    我基本上降低了PFD更新频率,并将输入多路复位设置为PRI参考

    此致,
    朱利安