This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL925:REG 09, 00已写入,但已读取01

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL925, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606420/cdcel925-reg-09-00-was-written-but-01-was-read

部件号:CDCEL925
主题中讨论的其他部件: CLOCKPRO

我们遇到了CDCEL925的一个问题,即我们的某些芯片在主板上不起作用,日志显示为以下内容

管道:LRT:I2C reg 09,00上的外部PLL已写入 ,但已读取01
PIPE:LRT:函数CDCELConfigure中的声明失败  

大多数情况下,当我们更换cdcel925芯片时,系统会再次工作,但我们确信它不是SMT问题。 一些芯片显示,有些时候是有效的,有些时候是不能正常工作的。

驱动程序代码由 ClockPro Software编写,我们阅读了规范,发现REG 09已被保留,我们想知道如何解决此问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuqaing您好!

    07h和0Fh之间的保留字节不是真正的寄存器。 可能会读取随机值。
    我建议把这些比特掩盖起来。 ClockPro忽略了这些位。

    此致,
    朱利安