This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005QFN-EVM:未使用某些VCO锁定

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/600155/cdcm7005qfn-evm-not-locked-with-some-vco

部件号:CDCM7005QFN-EVM
主题中讨论的其他部件:CDCM7005

您好,

在我们的设计中,我们使用“CDCM7005 (QFN封装) EVM用户指南”第5-3页中显示的电路。 我们提出的问题是针对某种类型的VCO,例如Abracom的ASG-P-V-A-500.00MHz,它不能被CDCM7005锁定。 但是,它很适合FOX的VCO,例如500.00。

是否对电路零件进行了任何修改? 是否有任何大师可以帮忙?

非常感谢!

Yaoting Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    您能否向我们发送所需的确切IO配置? 您选择有源回路滤波器设计(5-3)而不是无源回路滤波器设计(5-2)的原因是什么? 考虑到您计划在应用中使用的VCXO,最好从被动回路滤波器设计开始。

    您可以在以下链接的开发工具下使用基于Excel的计算器来模拟您的循环过滤器设计

    http://www.ti.com/product/CDCM7005/toolssoftware

    对于您在电子邮件中提到的两个VCXO,大多数规格似乎相似。 一 个主要差异是 kV (频率变化/调谐电压)

    Abracon VCXO的kV值似乎为~111 kHz / V,而Fox VCXO的kV值则为~72 kHz / V。在回路滤波器计算过程中,这些参数可以输入到电子表格中。

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sridhar,

    感谢您的回复!

    我们选择此有源环路滤波器没有特殊的原因。 现在它已经在我们的设计中。 我们必须弄清楚为什么它不能锁定到某些VCXO。  

    以下是我们对CDCM7005的配置,

    WORD0 = 32'b0_0_000_000_0.1001万110000_0011111001_00;11万;</s>0011111001

    // Word0设置:32'h2703e4;M=250 (F9H);N=625 (270H);所有相位延迟均为"0";手动切换ref_clock;否则为默认设置。

     

    WORD1 = 32'b0_0_0_0_0_0001_0000_0000_0000_1_1_1_1_1_01;0000;</s>0000 0000

    //WORD1设置:32'h8.0007万d; CH0~3为激活的LVPECL,CH4为3状态;否则为默认设置。

     


    WORD2 = 32'B1_0_1_101_011_011_011_001_011_00_00_1010_0_1_10;

    //Word2设置:32'hdadb2ca6; cp_DIR=negative;PRECP=off;cp_current=default(Ah);pfd_pulsewidth=default(0h); FB_MUX(P)=4(3h);Y0_MUX=2(1h);Y1_MUX=Y2_MUX=Y3_MUX=4(3h);否则为默认设置。

     

    WORD3 = 32'b0万000000000000000000_0_0_0_00_0_10_01_11;0万;</s>0万 0万

    //Word3设置:32'h27; 全部为默认设置。

     

    您提供给我的CDCM7005电子表格仅适用于无源回路滤波器。 我们的案例没有帮助。 是否有任何一个用于活动的一个?

    期待您的帮助! 感谢!

    Yaoting Yang