This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2002万:1'第1个读数值(计时器)始终错误,比当前实际时间快约15秒

Guru**** 2981760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/605495/bq32002-the-1-st-reading-value-timer-always-wrong-faster-than-current-actual-time-approx-15-sec

部件号:BQ3.2002万

您好,

当我从BQ3.2002万读取RTC值(重新启动后的第一次读取)时,RTC值总是比实际的当前时间(大约15秒)快。

我使用逻辑分析器来确保BQ3.2002万真正发送了这些数据,并且MCU没有对其进行错误解码。

 Vback始终存在3V,我没有在系统通电(Vcc)后立即读取BQ3.2002万,始终在Vcc稳定至少5秒后读取

所以这是我的问题,为什么一读总是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    我正在与最熟悉此设备的人员核实,看看他们 过去是否遇到过类似的问题。

    此致

    Arvind Sridhar