This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:LMK0.4821万输出?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606401/lmk04821-lmk04821-output

部件号:LMK0.4821万
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

鹿。

我是第一次使用lmk0.4821万。
LMK0.4821万能否输出1536MHz?
我想获得可以输出1536Mhz的默认设置值。

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以。  VCO1的工作频率为3072 MHz,VCO除法= 2,CLKout必须设置为除法= 1,DCC打开。

    注意,您也可以使用LMK0.4828万输出1536 MHz。

    73岁
    Timothy