This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:是否具有USB2ANY?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2592, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606191/lmx2594evm-with-or-without-usb2any

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2592USB2ANYLMX2594

您好,

在有关LMX2594EVM的主要文档 snau210.pdf上, 我知道我们需要添加'reference pro'板来将USB转换为串行编程。

在我们之前的TI评估中,我们使用LMX2592和USB2ANY盒,专用于执行相同的操作:USB到串行编程。

您能否确认USB2ANY Box无法与LMX2594 EVM配合使用?

此致

雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Remi,
    USB2ANY可用于对LMX2594进行编程(如果您有的话)。 LMX2594随附一个板载XO,因此可以正常工作。

    ReferencePro板也能够以同样的方式对LMX2594EVM进行编程,但还包括一个输出,该输出可用于生成100 MHz以外的各种频率。 主板上的XO更干净,但灵活性较低。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dean
    感谢您的快速回答和确认。 在演示板文档中添加此信息可能很有趣,即使它对许多TI客户来说很明显。
    在末尾,PLL将锁定在5MHz微波器上的外部参考上。 首先,我将使用实验室发电机。
    此致
    雷米
    www.iram.fr
    (非常感谢您的《圣经》,这是我在10多年前发现的,我在设计PLL时经常会重读)