This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123DCUR计时器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606149/sn74lvc1g123dcur-timer

您好,

我们在 其中一种设计中使用了“SN74LVC1G123DCUR”计时器电路。 请找到所附的屏幕截图。

我们增加了一个与R14并联的肖特基二极管(D1),以确保我们的电容器在板断电时能够快速放电,因为我们有120K欧姆的高阻抗路径用于电容器放电。  但现在我们正面临着温度升高时脉冲宽度的问题 。 应用说明中没有要求添加二极管,但我们实施了安全预防措施。

因此,请告知我们,在以下情况下,计时器电路的功能将受到什么影响:

1)如果我们保留二极管D1

2)如果我们拆下二极管D1

谢谢!

Kiran。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有必要使用外部二极管-该设备已具有用于此目的的内部二极管。

    肖特基二极管因高漏电流而臭名昭著-增加的电流很可能导致电容器在给定RC值下充电速度比预期快,从而导致脉冲宽度比预期短。