This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成具有抖动的一个时钟

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606195/generate-one-clock-with-jitter

大家好,

我想生成一个具有抖动的24MHz时钟,抖动的频率范围是10kHz到1MHz。

是否有建议或参考设计?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jiang

    您能否详细说明您在提到的频段中寻找哪种类型的抖动?

    此致
    普奈特