This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:关于CDCLVC1104的评估环境

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/605525/cdclvc1104-about-evaluation-environment-of-cdclvc1104

部件号:CDCLVC1104

你好

我有问题。

◆问题

在DataSheet12页中9.2 ................................3应用程序曲线]。

请在图 11和图

例如:来源,测量仪器,LDO等

(背面接地)

我的客户正在评估板上评估CDCLVC 1104。

但是,它不能输出与 数据表中的数据(相位噪声和抖动)相同的结果。
我认为评价环境可能有所不同。
此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ozawa-san

    图11和12测量所有缓冲区的一个重要参数,称为附加抖动。 它 基本上是在 缓冲器将噪声分配给 应用中的多个接收器时添加到干净参考时钟的噪声的度量。 要进行此测量,您需要

    1)低噪声参考源(理想情况下,噪声基准要优于您尝试测量性能的缓冲区)

    2)相位噪声分析仪(如 数据表中所示的Agilent 5052)

    参考时钟抖动的频率域分析通常在Agilent 5052之类的仪器上测量。 此设备的噪声基底比最先进的实时示波器都低。 因此,测量结果精确且可重复。

    首先测量参考时钟(源)相位噪声。   12 kHz - 20 MHz集成频段内的集成抖动(与载波的偏移)由设备计算和显示。 接下来,此参考被注入 被测缓冲区,来自缓冲区的输出时钟被路由至相位噪声分析仪,用于计算相同集成带宽(12 kHz - 20 MHz)上的集成相位抖动。   然后计算被测设备的输出集成RMS抖动和参考源抖动平方差的平方根,这是对缓冲区附加抖动的测量。 此数字越低,缓冲区的性能越好。 要使被测缓冲区具有真正的性能,使用非常干净的参考时钟至关重要。

    此致

    Arvind Sridhar