This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:热插拔?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604916/cdclvc1102-hot-swappable

部件号:CDCLVC1102

大家好,

我希望能够跨越IDT 的8.3026万BGI-01LFT,因为我不喜欢该设备的非热插拔特性。 我认为CDCLVC1102是TI的最佳替代产品。  CDCLVC1102的热插拔特性是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    就缓冲区中的交换行为而言,您是否能够详细说明您的期望/要求是什么 ? 然后,我将尝试 为您的应用推荐合适的解决方案。

    此致

    Arvind Sridhar